结果:找到"认证 CTI 可燃性",相关内容417条
- 新手请教一下大佬,打快板去过认证可行吗?
- 以前接收到的信息都是快板不能过认证,只有慢板能过认证,但是嘉立创工作人员告诉我可以的,现在需要过CE认证、RoHS认跟REACH认证,想问问大家有拿快板去过认证然后再批量生产的吗
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 认证 打样 发帖人:4iAuto 发帖时间:2024-01-17 15:54:00
- 专业版(版本:V2.1.20.656218ea.b3811b编译日期:2023-07-20)默认字体
- 元件属性默认字体:很粗箭头是老版本的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件属性默认字体:很粗 发帖人:智慧之音 发帖时间:2023-07-22 16:50:00
- 喜讯!启明智显4.3寸串口屏顺利通过EMC\EMI认证
- 2022年8月22日,启明智显于权威第三方检测认证中心深圳微测检测进行串口屏EMC\EMI认证测试,测试结果显示启明智显4.3寸串口屏顺利通过了静电EMC(接触放电为+/-4KV,空气放电为+/-8KV)\辐射EMI认证。电子、电器产品的电磁兼容性(EMC)是一项非常重要的质量指标,它不仅关系到产品本身的工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作。在电磁环境日益复杂的情况下,保障产品的安全可靠是每个生产厂商义不容辞的责任。未来,启明智显将陆续完成串口屏测试认证,秉持品质为先的态度,携优质产品用心服务于每一位启明用户。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 串口屏 EMC认证 EMI 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-24 09:48:00
- 【实验教程17】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸注册认证与识别
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列AI人脸注册认证与识别使用IAR打开AI_OCR文件夹里面的工程,打开common.h头文件,连接的路由器名称及密码如图1.0.1所示,如需修改成需要注意路由器名称长度和密码的长度以及加密类型都要修改。图1.0.1路由器相关信息图1在AI人脸识别系统中需要有上层服务器,CC3200通过TCP与上层的服务器建立连接关系,通过这一链路来实现数据包的传递,从而实现人脸识别的功能。在mian.c文件中通过两个全局变量来定义服务器的IP及端口,如图1.0.2所示为连接服务器的IP及端口,用户可在此更改切换连接到自己的服务器。图1.0.2服务器的IP及端口图2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 人脸注册认证 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 11:53:00
- 输入2.7-5.5V降压线性恒流芯片外围简单好过认证无需外围
- 输入2.7-5.5V降压线性恒流芯片外围简单好过认证无需外围AP5151线性降压恒流驱动芯片概述AP5151是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED恒流驱动器。除LED外,AP5151无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的LED驱动电路。AP5151内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过120oC时因过热而造成损坏。AP5151还集成了LED短路保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151自带软启动功能。AP5151可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA到380mA,步长为10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展LED的电流驱动能力。AP5151采用SOT-8...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 输入2.7-5.5V降压线性恒流芯片外围简单好过认证无需外围 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2021-12-16 11:01:00
- 安规元器件能否提供证书下载?
- 现在我们给大部分客户送的PCBA样品,在做认证测试时都需要提供安规器件的认证证书(如XY电容、压敏电阻、保险丝等等),找客服索取要转技术然后再找厂家很繁琐,请问立创这边能否考虑一下让厂家提供这些证书让我们自己下载?或者如果不想让我们自己下载的话,能否立创建个资料库好让客服很方便就能找到提供给我们?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 安规 证书 发帖人:tybls 发帖时间:2019-11-22 10:56:00
- GD32E231C8T6验证板资料分享
- 官方资料下载:http://gd32mcu.21ic.com/documents/index/classify_id/8https://lceda.cn/editor#id=|5c8f7ad0daee4521a126365c2a8cb933|211e73e619a34bc0989e07878d2bc4cb压缩包GD32E23x_Demo_Suites_V1.0.1.rar
- 所属专栏: 技术交流 标签: 验证板 发帖人:一只小pig 发帖时间:2019-10-08 14:03:00
- 推荐通过国家电网认证的RS485芯片-GM3085E,可省2个TVS管
- GM3085E是杭州捷茂微(http://www.gmmicro.com/)生产的RS485芯片。该芯片已经在电表行业大规模使用用超过10年历史,每月出货量超过kkpcs。GM3085E主要特性:GM3085E获得了国家电网认证(下面是国家电网认证盖章页):备注:没有获得国网认证的RS485芯片是不允许在电表上使用。使用普通的RS485芯片,外围电路需要加3个TVS管:在A和B之间,A和地之间,B和地之间。GM3085E在芯片内部A和地之间,B和地之间已经加了TVS管。所以使用GM3085E,仅仅需要在A和B之间加TVS管。每个TVS管的价格在0.3-0.6元之间,少加2个TVS管可以节省0...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 推荐通过国家电网认证的RS485芯片-GM3085E,可省2个TVS管 发帖人:模拟器件 发帖时间:2018-09-05 12:42:00
- 立创商城为什么没安全证书
- 有多少用户资料(账户)就先不讲了,集搜索、采购、文件提交、社区为一体的网站,怎么就不去弄证书呢(一堆穷着养的小破站都有了)?浏览器url框里多个小锁(https),至少看起来安全的多吧?
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: https 证书 发帖人:小兵1912 发帖时间:2017-10-20 13:55:00
- 求印刷电路板的CTI值和可燃性等级材料
- 需要GB4793.1-2007送检材料中要求的求印刷电路板的CTI值和可燃性等级材料,请嘉立创提供一下。谢谢
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 认证 CTI 可燃性 发帖人:GuangTQ 发帖时间:2017-06-19 15:06:00
返回